Operator Library: Hardware Platform
このオペレータは、受信したCXPトリガーデータをVisualAppletsのデザインに提供します。
CXP 2.0では、Rxトリガーはカスタム定義された解釈を持つ4ビットの値です。受信したトリガーパケットごとに、オペレータは0Dデータストリームの4ビットデータワードを1つ出力します。
CXP 1.xでは、Rxトリガーは1ビットの値です。この場合、オペレータも4ビットのインターフェースを提供しますが、bit[0]はCXP 1.xトリガーパケットの受信のエンコードに使用され、bit[1:3]は常にゼロになります。トリガーの立ち上がりエッジにより値1を持つデータワードが1つ出力され、立ち下がりエッジにより値0を持つデータワードが1つ出力されます。
オペレータは1つのリソース CxpRxTriggerPortを使用します。これは、imaFlex CXP-12 Quadの場合は{0, 1, 2, 3}の範囲にあり、imaFlex CXP-12 Pentaの場合は{0, 1, 2, 3, 4}の範囲にあります。このリソースは、トリガーパケットを受信するCXPチャネルに対応しています。
| Available for Hardware Platform |
|---|
| imaFlex CXP-12 Penta |
| imaFlex CXP-12 Quad |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALD_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
オペレータCxpRxTriggerの使用方法を以下の例に示します。
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
CoaXPress12向けエリアスキャントリガーについて説明します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレーター、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

前へ